31.07.2014 08:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
Hi, die Werte das Antriebs kannst Du direkt mit dem HMI auslesen, eine Anleitung findest du hier. Aber was meinst Du mit den Ports? Der G130 hat genau einen Ethernet Port an der Front, X127. Die anderen Ports sind DRIVE-CLiQ. Den G130 kannst Du aber nicht im TIA V13 projektieren, dafür brauchst du den STARTER! Gruß Christoph |
31.07.2014 13:31 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
Hi, jup an den Datentypen ändert sich nix. |
Folgen Sie uns auf