Industry Online Support
Technical Forum
04.08.2014 11:19 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (2) |
Hallo, Kann man mit einem TP900 Comfort eine Hardcopy mit einem HP LAserjet 2600N machen? Hat da jemand Erfahrung? |
05.08.2014 15:28 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, wenn man den Drucker über das Netzwerk anschließt und nicht direkt an das Panel dann funktioniert das meistens Mit diesem speziellen Drucker hab ich bis jetzt noch keine Erfahrung, aber probiers doch mal übers Netzwerk... Hier ist eine Beschreibung dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/92346478 K!ke |
05.08.2014 16:29 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (2) |
Danke für die Info, werde Ich versuchen! |
Folgen Sie uns auf