14.10.2014 10:47 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo 190B , ich bins schon wieder mal mit einem neuen Problem ich hoffe ich nerve nicht zu sehr... einfach bescheid geben wenns zu viel wird!! (Vergütung ?) Also bei der Prüfauswertung funktioniert es wenn der DRuck in der Norm liegt..Q4 i.O.schaltet bei überhötem Druckverlust schalten aber beide Ausgänge Q4+Q6 ...habe schon viel ausprobiert komme aber nicht zurecht. ich Hoffe bis bald GERON DateianhangVakuum Problemblock.zip (25 Downloads) |
14.10.2014 12:16 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, habe die komplette Schaltung, die ohne Druckabfall funktioniert, im Anhang. Nur bei Druckdifferenzen und beim Reseten gibt es eigenartige Reaktionen. Bei B014 und nach der Prüfzeit gibt es geimeinsam ein hi und danach habe ich bei diesem Zustand keine richtige Idee gefunden. Gruß GERON DateianhangVakuum Ausgangsproblem.zip (29 Downloads) |
15.10.2014 10:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo GERON, schau mal in Deine PN. |
Folgen Sie uns auf