24.10.2014 13:36 | |
Beigetreten: 05.11.2007 Letzter Bes: 30.09.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, würde gernebei einer Kundenanlage die Fernwartung über Modem realisieren. Habe einige Anlagen über problemlos über "TS-Adapter II Analog"und Teleservice V6.1 laufen. In diesem Fall wäre wegen fehlender AB Ports ein "TS-Adapter II ISDN" von Vorteil. Mein Modem im Rechner hängt an einem AB-Port unserer ISDN-Anlage. (Step 7 V5.4 CPU 314C-2DP) Bin nun auf folgenden Beitrag gestoßen: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/1096710?func=ll&objId=1096710&objAction=csView&nodeid0=10805406&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent&prodLstObjId=19077614 Hinweis Giibt es Unterschiedliche Protokolle (X75... ) oder auf was ist zu achten? Geht es überhaupt? Gruß Uli |
Folgen Sie uns auf