Industry Online Support
Technical Forum
11.02.2010 15:43 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe einen Profinetaufbau (Step7 Projekt im Anhang). Ich möchte ein Device mit dem SFC 51 auslesen um den aktuellen Status zu erhalten. Das Programm habe ich aus dem Beitrag 31895566 kopiert und die HW - Konfig entsprechend meines Aufbaus geändert. Im DB soll, falls das Device fehlerhaft ist, ein Bit auf 1 gesetzt werden. So beschreibt es zumindest der obige Beitrag. Bei mir tritt nun der Fehler auf, dass RET_VAL 7001(hex) bzw 7002(hex) ausgegeben wird. Das "BUSY" -Bit bleibt dauerhaft auf 1. Könnt ihr mir vllt weiterhelfen? DateianhangSFC51zip.zip (459 Downloads) |
15.02.2010 15:24 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo, ich habe meine Fehler mittlerweile selbst gefunden. Der Tread hat sich also erledigt Danke |
16.02.2010 09:41 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo, verrätst Du uns auch, was der Fehler war? Könnte ja sein, dass man mal den selben hat... Tomcat |
Folgen Sie uns auf