17.11.2014 11:18 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo Healthcheck, das mit der Prozesskommunikation und dessen Abhängigkeit von der Firmware könnte man auch gleich in der bestehnenden Anleitung vermerken. In die WinCC Release Notes3.3.5 schaut doch meiner Meinung kein Mensch nach wenn er die Anleitung zur Hand hat. Gruß Dirk |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.11.2014 11:23 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (39)
|
Hallo Dirk, dachte ich mir auch. Ich habe beides über "Anregung zum Beitrag" angeregt. Mal schauen wann es nachgetragen wird. Grüße Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf