20.11.2014 10:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Schreibe doch mal genau, was Du machen willst. Nicht einen einzelnen Vorgang, sondern etwas relativ vollständiges. So in etwa: In möchte im HMI einen Sollwert über ein E/A-Feld vorgeben zur LOGO! übertragen. Das Du vom HMI aus nicht in einen Analogeingang oder in einen Analogverstärker der LOGO! schreiben kannst, hatte ich Dir ja schon geschrieben. Den von Dir nachgefragten Weg über einen Analogmerker kann man sich eventuell sparen, je nach dem, was Du vorhast. |
20.11.2014 11:05 | |||||||||
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Der Analogmerker 1 hat im Variablenspeicher (VM) die Adresse VW1118. Und diese Adresse gilt dann auch in der Visu. |
||||||||
20.11.2014 11:18 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hab in beiden Forums geschrieben , weil ich es hier ubersehen hab. Sorry. Nächstes mal erkläre ich es besser, damit man es einfacher verstehen kann. Vielen Dank !
|
20.11.2014 11:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Der VM-Bereich, welchen Du in der LOGO! für den User frei nutzbar ist, geht von: Bit-Bereich: V0.0 - V850.7 Byte-Bereich: VB0 - VB850 Wortbereich: VW0 -VW849 Doppelwortbereich: VD0-VD847 Deswegen wird Dir das mit dem Analogmerker nichts bringen. Deswegen nochmal: Was möchtest Du denn genau machen? |
20.11.2014 16:49 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Ich will einen normalen PI-Regler programieren und meine Eingänge von einem HMI vorstellen lassen. Ich hab 2 Eingänge(analogmerker) PV und SP und 1 Ausgang Stellwert. Du siehst es im Bild besser, wie es aktuell aussieht.Den PV schicke direkt dem Regler und den SP gebe ich der Rampe , damit ich keine ungewünschten Sprunge hab und dann schicke ich den Ausgang von der Rampe dem Regler beim SP Eingang. Mein Regler funktioniert so ,wenn es(erster Eingang des Reglers) auf authomatisch ist, ist der am Laufen und wenn der auf manuell ist, ist der aus. Ich mach das, weil man keinen Enable hat. Grüße, Klaus
|
24.11.2014 09:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, das Prinzip hast du ja jetzt anscheinend verstanden. Was ich aber noch nicht verstehe, warum willst du bei einem Regler den Ist-Wert (PV) verändern? Das brachst doch eingentlich nur zum Testen. Egal, es gibt für HMI mehere Werte die verschiedene "Atribute" haben. So können bestimmte Werte vom HMI direkt gelesen und auch wenn das zulässig ist gesteuert werden (DI, DQ, M, ..) Manche Standardwerte können eben nicht direkt gelesen werden, da das Datenformat zwischen LOGO! und Simatic unterschiedlich ist (AI, AM, AQ, ...) Das kann man umgehen, wenn man solche Standardwerte die keinen direkten Zugriff erlauben über FB's und die VM-Mapping Tabelle "vernudelt". Aber auch die VM-Tabelle erlaubt nicht alles. Jeder Parameter eines FB den du auswählst hat in der Auswahlliste ein KEnnzeichen: + Blauer Kreis: Read only + Papier und Stift: Read/Write + Schloss: Verweis Irgendwie ist es immer hinzukriegen, daß du was über das HMI änderst, aber ob das im richtigen Leben dann Sinn macht ist eine andere Sache. Hoffe das hilft dir |
Folgen Sie uns auf