16.12.2014 14:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, hat schon jemand mal das USB Kabel zum Übertragen auf Logo! BA6 in Linux Mint 17.1 verwendet ? |
16.12.2014 14:47 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
hi ring24h, ja ein orginal Kabel. |
16.12.2014 14:54 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 12:17:27~(‾▿‾)~ |
|
17.12.2014 09:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 12:17:38~(‾▿‾)~ |
|
17.12.2014 12:18 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Es ist eine 64 bit Version. Java ist aktuell. Ich seh das Kabel überhaupt nicht. Über Netzwerk geht die Übertragung. |
17.12.2014 14:16 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 12:17:47~(‾▿‾)~ |
|
17.12.2014 14:30 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
hatte als root den Treiber http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx installiert - ohne Änderung |
Folgen Sie uns auf