Industry Online Support
Technical Forum
09.01.2015 10:55 | |
Beigetreten: 08.04.2013 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 71 Bewertung: (11) |
Hallo Frasto, Positionsschalter dürfen bis PL d (nach ISO 13849-1) bzw. SIL 2 (nach IEC 62061) nur dann in Reihe geschaltet werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass nicht mehrere Schutztüren regelmäßig gleichzeitig geöffnet werden (da sonst keine Fehleraufdeckung erfolgen kann). Siehe SIRIUS Safety Integrated Applikationshandbuch: https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=72505342091&Language=de-DE&TopicId=71136850059 |
Folgen Sie uns auf