20.02.2015 07:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213) |
Was ist eine Seriennummer: http://de.wikipedia.org/wiki/Seriennummer Mir ist nicht bekannt, ob die Logo Gerätschaften eine Seriennummer haben oder nicht. Vielleicht solltest du mal bei deiner örtlichen Siemensvertretung nachfragen. |
22.02.2015 09:31 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
weiß keiner was dieses dreieck bedeutet bzw. was einem das hilft? lg |
22.02.2015 09:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213) |
Das Markierte könnte die Seriennummer in diesem Fall sein. |
Folgen Sie uns auf