02.03.2015 11:20 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
wenn du mehr als die 4 Cursor / F-Tasten brauchst, dann nimm doch die SW-Schalter.
Pro Meldetext bis zu 8. Das Ändern geht zwar nur als Text im Web-Server, aber acht is besser als nix. Hier mal ein Beispiel mit einem SW-Schalter und "Visu" zum Ausprobieren. Viel Spaß beim Testen.
Dateianhangweb_server_sw_schalter.zip (58 Downloads) |
02.03.2015 21:55 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Danke, dass Ihr mir so rege helfen wollt. Ich werde Eure Lösungen alle anschauen und das Beste für meine Steuerung umsetzen. |
03.03.2015 07:51 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Die Datei lässt sich leider nicht downloaden! Ciao Stefan |
03.03.2015 12:10 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
nein, die unbenannt.png von ixo65 Ciao Stefan |
03.03.2015 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079) |
Auch die lässt sich anstandslos runterladen. |
Folgen Sie uns auf