Industry Online Support
Technical Forum
11.12.2007 11:46 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Lars, hoffe, dass ich dieses Mal nicht wieder zur Verwirrung beitrage. Muss gestehen, dass ich mit Deiner Anwendung keinerlei Erfahrung habe. Aber genau dass hat mich gereizt mal zu suchen ob ich nicht was finde. Also: Bei SICK habe ich in den Technische Daten Linienscanner CLV 480 die Infos zur Datenschnittstelle zum Host gefunden: RS-232 oder RS-422/485, Datenausgabeformat einstellbar. Mit der Info hab ich mal hier im Produktsupport gesucht und da dieses Applikationsbeispiel gefunden: Anschluss eines Scanners / Barcodelesers an die integrierte PtP Schnittstelle der S7 CPU 31xC Vielleicht hilft Dir das ja schonmal weiter. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf