20.05.2015 11:13 | |
Beigetreten: 20.05.2015 Letzter Bes: 06.04.2020 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe ein System bei dem zwei S71200 innerhalb des TCSB im gleichen Projekt liegen. Sie senden über eine aufgebaute WDC Verbindung Daten an den Telecontrol Server. Dazu habe ich eine weitere Verbindung aufgebaut, in der einen S71200 zum Senden und in der anderen S71200 zum Empfangen der Daten. Laut Dokumentation ist im TCSB Querkommunikation generell bei Steuerungen die im gleichen Projekt liegen möglich. S7 meldet die Verbindung ist aufgebaut, und der Sendbaustein in der einen sowie der Receve-Baustein in der andren melden keine Fehler. Bin mir trotzdem nicht sicher ob ich die Parameter in der Verbindungsstruktur richtig gesetzt habe. Interface ID -> 272 ? ID-> 1 (sollte passen) ConnectionType: 16#0f ActiveEstablished: 0 (bei beiden/hatte auch schon 1/0 probiert, kein Erfolg) RemoteWdcAddress: 16#2000165 /16#2000265 (aus Hardwarekonfig abgelesen) Bei dem Parameter bin ich mir absolut nicht sicher. Steht zwar in der Doku wie der sich zusammensetzt kann es leider nicht nachvollziehen Was könnte noch falsch sein?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.05.2015 13:13:04Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf