04.11.2010 14:44 | |
Beigetreten: 04.11.2010 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, bei mir funktioniert es auch einwandfrei !!! Gruß |
22.05.2015 09:58 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Servus zusammen, ich grabe hier ein etwas älteres Thema nochmals aus, anstatt ein neues zu erstellen.
Die Filtermöglichkeiten lassen sich Problemlos je nach Anwendung anpassen/erweitern. EDIT: Ich verwende WinCC V7.2 Jedoch möchte auch ich, so wie Marko, nur bestimmte Spalten exportieren. Aus performance Gründen würde ich das bei der SQL-Abfrage in dieser Zeile schreiben:
und nicht erst weiter unten, wo die Daten in die CSV ggeschrieben werden. Man müsste also hergehen und in der Zeile:
schreiben. Quelle: SQL-Befehl. Jedoch funktioniert an dieser Stelle nur der * egal was ich sonst eingebe. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Vielen Dank für Eure Hilfe Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: michstein_ am: 22.05.2015 10:00:51 |
|
Folgen Sie uns auf