17.06.2015 06:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33019 Bewertung: (4079) |
Vielleicht hilft das weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/document/22709910?dti=0&lc=de-WW https://support.industry.siemens.com/cs/document/29420407?dti=0&lc=de-WW |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2015 00:15 | |
Beigetreten: 23.10.2012 Letzter Bes: 12.10.2022 Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Hallo. die verlinkten Problemlösungen haben direkt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe es aber dennoch geschaft, dass die Installation erfolgreich verläuft. Was hab ich gemacht? Beim Versuch den SQL Server 2005 zu deinstallieren, bekam ich eine Fehlermeldung. Diese mal bei Google eingetippt und ich kam auf die Microsoft Lösungsseite, wo ich die Anweisungen befolgt habe und siehe da: Erfolg!!! Die Deinstallation hab ich auch sein lassen und bin gleich ins WinCC flexible 2008 Sp3 Setup, welches erfolgreich durchlief! Danke ixo65 für deine Antwort! |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf