(0)| 06.02.2015 10:06 | |
|
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo, ich habe in einer S7-1200 einen DB angelegt, welcher den Datentyp DTL
zum übertragen der Uhrzeit beinhaltet (time_system_READ). Gleiche
Variable wurde auch im WinCC (KTP Basic Color) als DTL Datentyp
angelegt. Verknüpfe ich die Variable mit der PLC-Variable, erhalte ich
den Fehler:
"Die PLC-Variable ist ungültig. Ungültiger Datentyp für die ausgewählte
Steuerung". Anbei ein Screenshot des TIA Portal. Gruß Gunnar DateianhangTIA_V13_SP1_DTL_Variable.pdf (234 Downloads) |
| 22.05.2015 10:17 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, wir haben das gleiche Problem, gibt es mittlerweile eine Lösung dafür? Gruß & Danke! Michael |
Folgen Sie uns auf