16.07.2015 11:51 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
Hallo, von der ssf solltest Du die Finger lassen, das kann nach hinten los gehen. Auf der DVD von Step7 gibt es Handbuch für die zentrale installation.
Dort steht beschrieben welche Parameter du dann noch in der RA_auto.ini anpassen kannst um das ganze vollautomatisch ablaufen zu lassen, ich vermute fast das dir noch ein paar parameter fehlen.
Gruß Christoph DateianhangSTEP 7 - Zentrale Installation.pdf (431 Downloads) |
16.07.2015 12:52 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Nach dieser Anleitung bin ich doch vorgegangen, meiner Meinung nach alles drin.
Hier meine Ra_Auto.ini (Endung .txt entfernen)
Funktioniert trotzdem nicht. Keine automatische Installation....
DateianhangRa_Auto.ini.txt (87 Downloads) |
16.07.2015 13:38 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Gute Idee, hab es gleich mal ausprobiert.
Daran liegt es aber nicht |
16.07.2015 17:33 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
Hallo, ich habe es mit der folgenden RA_Auto.ini probiert. gestartet habe ich die Setup.exe aus dem Verzeichnis InstData mit dem Aufruf : Die ini liegt bei mir auf C: und D: ist mein DVD LW. Update: habe Deine Datei ebenfalls ausprobiert, lediglich für den LicManager D nach C geändert. Auch damit klappt das bei mir mit dem Aufruf. Wie startest du das silent Setup? Gruß Christoph DateianhangRa_Auto.txt (108 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 16.07.2015 17:34:06Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 16.07.2015 20:44:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2015 12:23 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
super!
Wieder was gelernt |
Folgen Sie uns auf