28.04.2015 16:03 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 13467 Bewertung:
|
Hallo Swolf Evtl hat der Treiber für den betreffenden Drucker im Panel einen Treffer. Die Druckertreiber werden neu installiert, wenn man ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen bei den Panels durchführt. Kannst aber vorher mal mit einem neuen Projekt ohne viel Inhalt testen mit einem einfachen Report, evtl ist es ja auch projektspezifisch?? Hier noch der FAQ zum Rücksetzen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Ansonsten kann man auch mal überprüfen, ob im Panel Projekt das neueste Image angewählt ist. Also HMI markieren in der Projektnavigation, -> rechtsklicken -> Eigenschaften-> Gerät/Version tauschen Wenn nicht das "V12.0.1.irgendwas" angewählt ist dann Gerät erneut auswählen mit aktuellem Image und dann OS Update machen und erneut testen. Ich hoffe es hilft weiter Grüße Murof ----------------------- PS: Wenns geholfen hat könnte man den Rate Button verwenden |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf