24.08.2015 08:37 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi, soweit ich weiß gab es Single-Lizenzen ja nur bei V10.5. Ab V11 gibts nur noch Floating-Lizenzen. Somit müßte deine Lizenz nach dem Upgrade von V10.5 auf V11 auf jeden Fall schon vom Typ Floating sein, und dann auch kein Problem beim Upgrade auf V13 sein. Versuch mal die neueste Version vom ALM zu installieren. Grüße, |
FCK WAR! |
|
24.08.2015 10:44 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (8) |
Guten Morgen, auch Step7 V11 Basic wurde zu Beginn mit Single-Lizenz ausgeliefert. Daher gab es für V12 auch ein Extra-Paket, das speziell der Hochrüstung der Single- statt Floating-V11 diente. Mit V13 ist dies geändert:
Details siehe Support (Fall 3): https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/57775228 Wie schon zuvor geschrieben ist keine installierte Vorversion notwendig (es ist auch keine Vorversion für Windows 8.1 freigegeben), Upgrades beziehen sich immer auf die Lizenzen, nicht auf die Software. Grüße - MK_TC |
Zuletzt bearbeitet von: MK_TC am: 24.08.2015 11:26:12 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf