17.01.2008 11:35 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, natürlich geht das im Alarm logging. Du musst dann die Alarme setzen/rücksetzen, wenn das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Dann Alarm logging exportieren. Aber dasGanze ist der falsche Ansatz. Wenn Du die Laufzeiten wissen willst ist esbesser Du machst das in der Steuerung undspeicherst das Ganze im Taglogging. Du kannst aber auch ein Addon dazu verwenden. Siehe Link Link auf den Premium Add-on Hersteller : www.acron6.de Gruß April |
Folgen Sie uns auf