Industry Online Support
Technical Forum
25.01.2008 08:42 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also wenn du ein TP177B PN/DP einsetzt, dann kannst Du Sm@rtAccess anwenden. Allerdings geht das über Ethernet. Für Deinen Anwendungsfall wäre das dann Die "Lösung". Sicherlich kannst Du auf einer PC Runtime die "Bilder" der TPs übernehmen (projektieren). Allerdings dürfte es schwer sein einereineBedienung zu realisieren (zu zulassen). Gruß |
28.01.2008 15:18 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, mit "Bedienung" meine ich den PC beim "Werkmeister". Du willst ja eine RT einsetzen über die die Anlage nur "Beobachtet" werden kann,alsoein PC Station über die keine Wertevorgeben werden kann. Dieses könnte man mit Sm@rtService machen Gruß |
28.01.2008 16:49 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
der sm@rtsevice ist ja schön und gut, kostet aber eben je lizenz mehr wie sm@rtaccess. und das mit sm@rtaccess scheint mir eine sehr gute und preislich auch überzeugende lösung zu sein. vorallem weil der meister ja im prinzip die selben bilder auf seinem pc haben möchte, wie auch auf den panels sind. somit kann ich mit der flexible rt, nem ethernet cp und dem sm@rtaccess den pc komplett ausstatten. hoff ich jedenfalls. und für die fernwartung kommt eh ein ts-adapter zum einsatz. vielen dank für deine hilfe. sollte mir noch etwas unklar sein, werde ich mich nochmal melden. |
Folgen Sie uns auf