16.10.2015 07:45 | |
Beigetreten: 17.10.2012 Letzter Bes: 05.07.2019 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Guten Morgen,
Im Profinet Handbuch wird die Funktion in Kapitel 5.7.2 mit folgender Voraussetzung beschrieben:
Details siehe Anhang. Wenn eine Topologie Projektierung notwendig ist, bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass die Infrastruktur auch Profinet Device sein muss, korrekt? Mit einem Switch mit LLDP Funktionalität aber keiner Profinet Device Funktion würde das ganze System nicht mehr funktionieren?
Beste Grüße Sebastian |
16.10.2015 09:02 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 3818 Bewertung: (554) |
Hallo S7-PxC,
zu dem Thema Gerätetausch gibt es auch einen nützlichen FAQ.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/36752540
Gruß, Towome
|
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 16.10.2015 09:05:14
|
|
Folgen Sie uns auf