30.12.2015 14:30 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 22399 Bewertung: (3017)
|
Hallo, es gibt auch kein SP4! TIA V13 ist aktuell bei SP1 und da dann UPD6! Was genau hast du den für ein Problem, was willst du wohin integrieren? Wenn es eine V13 ohne SP ist dann lade einfach das SP1 runter (ist kostenlos) und installiere es , oder mach es über die Software Updater vom TIA der bringt die SW auf den aktuellsten Stand. Downloadlink SP1: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/105825934 Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf