14.01.2016 18:10 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22329 Bewertung:
|
Nach der Beschreibung und den Screenshots aus den PN: der erste Screen zeigt die installierte GSDML im TIA So wie ich das sehe hast du den Starter unvollständig installiert, da fehlen die SSP für die CU320-2! Hast du dich genau an die Anleitung gehalten? Hier findest du den Starter als Download: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26233208 Du musst alle Volumes downloaden und in das gleiche Verzeichnis entpacken und dann installieren. Wenn Du nur Volume1 installierst fehlen dir die Geräte, wenn du falsch entpackst ebenfalls! Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 14.01.2016 18:12:34 |
|
14.01.2016 18:45 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ja die fehlen, Installation läuft ... |
Folgen Sie uns auf