14.01.2016 17:14 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo ozapft, möchtest du wirklich eine Antwort für WinCC flexible oder für WinCC (TIA Portal)? Im ersten Fall wäre das hier nämlich das falsche Forum und die Experten für WinCC flexible (das wäre hier: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/threads/161/?page=0&pageSize=10). Falls du im TIA Portal arbeitest, welche WinCC Version benutzt du für dein Projekt bzw. auf welcher Runtime soll es laufen? (WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional bzw. welches Panel?) |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.01.2016 08:30 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo,
falls wirklich WinCC flexible hier erstmal ein Getting Started: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/18660846 (entsprechendes gibt's auch für TIA WinCC)
Ich denke es wäre gut wenn du einfach erstmal mit WinCC flexible "spielst", dadurch erlernt man recht schnell den Umgang mit den Grundfunktionen. Was du wahrscheinlich konkret brauchst: 1. in der SPS einen DB mit Bit " Betriebsart" 2. im HMI ein E/A-Feld, dass mit der Variable "Betriebsart" verknüpft ist 3. eben dieses E/A-Feld: Ereignis beim Klicken: Setze, rücksetze Bit
Aber wie gesagt, learning by doing ;) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf