04.06.2015 15:39 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich möchte anhand des Beispiels "Programmierung eines OPC UA .NET Clients mit C# für den SIMATIC NET OPC UA Server" einen eigenen OPC UA Client programmieren, welcher auf einem Laptop laufen soll. Hat jemand das ganze auch mal mit dem OPC UA Server der Comfort Panel ausprobiert? Die haben, wenn ich das richtig gelesen habe, ab V13 einen OPC UA Server integriert. Ich kann leider keine Verbindung aufbauen, bekomme folgende Fehlermeldung: "Could not open UA TCP request channel". Ich habe im Tia - Portal am Panel die Funktion "Als OPC UA Server arbeiten" aktiviert, IP - Adressen sind alle korrekt angelegt, die Ports und die Anwendung in der Windows Firewall freigegeben und die Zertifikate sind auch ausgetauscht. Habe ich etwas vergessen oder funktioniert das in der Form nicht mit den Comfort Panels? |
28.12.2015 09:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1641) |
Hallo ChrisHL Ich habe leider keine Erfahrung mit der Entwicklung eigener OPC UA Clients jedoch habe ich schon mehrfach mit den Siemens OPC UA Komponenten gearbeitet, auch mit dem OPC UA Server auf den Comfort Panels. Es gibt hier einen Punkt der beachtet werden muss, da es sonst einfach nicht geht Du musst auf dem Rechner, der mit dem Panel kommunizieren soll in der LMHosts Datei das Panel hinzufügen und somit die Namensauflösung fest projektieren. Dannach einen Rechnerneustart machen. Dann auch unbedingt mit de mRechnernamen arbeiten im OPC UA Zugriffspfad, also z.B.: opc.tcp://Panelname:Port (default ist der Port beim Panel: 4870, kann man aber ändern) Ansonsten funktioniert der OPC Server gut. Infos und ein Beispiel gibts auch in dem FAQ:
Kommunikation über OPC UA in Verbindung mit einem SIMATIC HMI Comfort Panel Wünsche noch guten Jahresausklang und ein einen guten Start in 2016 Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf