27.01.2016 09:17 | |
Beigetreten: 16.02.2015 Letzter Bes: 27.06.2017 Beiträge: 9 Bewertung: (4) |
Oft ist der Grund für die fehlerhaften Werte ein falscher Anschluss der Stromeingänge am PAC. Unter folgendem Link finden Sie einen FAQ zum Thema "PAC Messgerät zeigt unglaubwürdige Messwerte": An Hand des Stroms kann ein falscher Anschluss nicht festgestellt werden, da es keine negative Anzeige für den Strom gibt. Ein Indiz für den falschen Anschluss ist jedoch die negative Leistung.
Stromeingang:
mfg Der technische Support für PAC Geräte |
Folgen Sie uns auf