29.01.2016 14:16 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Ok hab ich, es sieht so aus: |
01.02.2016 10:55 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
ja, es ist bestimmt möglich, aber dazu wirst du wohl mal den Funktionsplan zur Hand nehmen müssen. Dort findest du den Parameter für die Bezugsdrehzahl des Hochlaufgebers, wenn du den an deinen Drehzahlsollwert anpasst, sollte alles funktionieren LH (ListenHandbuch) S120: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/33974002
Außerdem könnte das Funktionshandbuch interessant sein: |
05.02.2016 18:01 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Ok, danke für die Hilfe. Ich habs inzwischen gelöst. |
Zuletzt bearbeitet von: StudNbg am: 06.02.2016 15:10:20 |
|
Folgen Sie uns auf