10.02.2016 10:53 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (89)
|
Hallo Allwissende Admin, der CLS, der Comos LS, kann das. ==> Der Admin wird 7 Tage vor Ablauf der Lizenz-Datei gewarnt ==> der Anwender 1 Tag. Das ist die Voreinstellung der Software, an diese Stelle, der Config-Datei welche dafür verantwortlich ist. In der 10.1er Version von Comos-Dokumentation findet man diese Konfigurations-Möglichkeit:
Hier als Anhang finden Sie einen Screenshot, welche den Pfad zu der Datei in mein Szenario zeigt, dazu die genaue Stelle, damit Sie nicht suchen müssen. Kommen Sie damit weiter, hilft Ihnen das? An sich müssen Sie diese Werte nicht ändern, außer Sie möchten mehr Vorlaufzeit haben, um die neue Lizenzen zu bestellen, was eventuell nicht verkehrt ist (so um ganz sicher zu gehen). Eine kurze Rückmeldung wäre Klasse, danke schon mal dafür. Ciao und viel Erfolg, SuperPippo
DateianhangWie editiert man die Anzahl der Tage für eine Warnung, Lizenzen-Ablauf.jpg (243 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SuperPippo am: 10.02.2016 11:07:28 |
|
Folgen Sie uns auf