Industry Online Support
Technical Forum
06.03.2008 11:56 | |
Beiträge: 220 Bewertung:
|
Hi Gad, eigentlich garnicht. Es gibt aberdie möglichkeit Adress- oder Variablemultiplexen zu machen. gibt auch FAQ dafür: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21807421 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21808321 du musst dann nur noch über eine Variable entscheiden wleche der beiden Variablen grad im Feld angezeigt werden soll. Ich denke das ist das was du eigentlich willst, die Werte aus beiden PLC im gleichen Feld haben damit du nicht zweimal das gleiche Bild machen musst. Zumindest klingts danach ;) gruß Aranel |
06.03.2008 13:37 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ich danke dir! Allerdings habe ich mein Anwort unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23842653 gefunden |
Folgen Sie uns auf