06.02.2016 18:01 | |
Beigetreten: 06.02.2016 Letzter Bes: 17.01.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
In einem Betrag wurde der Vorschlag 3 Logo und 3 TDE angesprochen. Ich möchte an eine Logo, zwei TDE anschließen. Frage: Wer hat sowas schon realisiert? Wer kann mir hier einen Tipp geben, welche Einstellungen in wo machen muss. Besten Dank Gruß Klaus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: klaus_28 am: 06.02.2016 18:04:47Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 08.02.2016 12:24:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.02.2016 18:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213) |
Das ist nicht möglich, dass eine Logo gleichzeitig mit zwei TDE kommuniziert.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 28.pdf (210 Downloads) |
Folgen Sie uns auf