06.04.2016 11:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
OK, wenn das den OB86 ersetzen kann, dann hat der TS ja seine Lösung. |
06.04.2016 12:38 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.06.2024 Beiträge: 3855 Bewertung: (565) |
Hi, ja, dazu gibt es auch einen hilfreichen FAQ: Wie können in STEP 7 V11 die Modul- und die Baugruppenzustandsinformationen für die S7-1200 ausgelesen werden? Towome |
|
|
07.04.2016 11:01 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Hi Ja, der Tipp mit dem zyklisch aufrufen war Gold wert. DANKE :D Lg Barir |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf