13.06.2014 00:57 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke Hardy, LibNodave auf eine Arduino zu bringen ist mir eine Nummer zu groß Da werde ich wohl bei der analogen Schittstelle bleiben. thx Gerhard |
01.05.2016 23:08 |
|
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
. es sind effektiv 1/16 °C, d.h. ein LSB ist 0,0625°C |
01.05.2016 23:52 |
|
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
Auswertung entweder mit Dig. Schwellwertschalter ...Hz .... 1000 bis 5000Hz oder mit Sync-Eingang + Ein/Aus-Verzög. ... Zähler wird Resetet, dann werden zB 4000 Impulse gezählt, dann Sync zurück = Ergebnis speichern. (Adruino kann auf einfache Weise die Impulse herunterzählen und dann stoppen) - daher kann von 0 bis 5000 genutzt werden (oder auch bis 10000 wenn 2 sec Zeit ist) Am Sync Eingang ein weiterer Zähler welcher den "Kanal" zählt (10ms Unterbrechungen) - wird man auf max. 20 Kanäle begrenzen. |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 02.05.2016 00:04:16 |
|
Folgen Sie uns auf