17.07.2014 12:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 22388 Bewertung: (3015)
|
Hallo, alle Telegramme, ihre Struktur und die einzelnen Bits sind im Listenhandbuch im Kapitel PROFIDRIVE beschrieben. Freies Telegramm bedeutet das der Anwender sagt wie das Telegramm aussieht, welche Werte es hat und wie mit den Daten gearbeitet wird, denke das ist nicht das was du suchst. In deinem Fall wäre der EPOS mit Telegram 110 interessant. Es gibt auch Applikationsbeispiele wo du mal schauen könntest. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf