07.03.2008 10:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo an alle, wir haben bei uns in der Firmaeine S5 -115U CPU 944B an deren Seriellenanschluß (SI 2) ein OP 393 lll Vers. 2 angeschlossen ist. Dieses OP soll nun durch ein moderneres OP ersetzt werden, vorzugsweise durch ein OP 170. in den FAQ's habe ich leider nur die Anleitungen bzw. Infos ab OP 5 /15 etc. gefunden für einen Umbau. http://support.automation.siemens.com/AT/skm/frameset.asp?url=%2FAT%2Fllisapi%2Edll%2F21688871%3Ffunc%3Dll%26objId%3D21688871%26objaction%3Dcsopen%26siteid%3Dcseus%26skm%3D1%26lang%3Dde&Query=op+17&SearchArea=faqs&id=21688871&F11Marker=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=de Hat jmd. schon Erfahrungen in dieser Richtung ob ein Umbau des OP 393überhaupt möglich ist, bzw. was für Extravoraussetzungen nötig sind oder welches andere OP gegebenenfalls Funktionieren sollte? Währe für Tipps und Infos sehr dankbar. MfG megi |
Zuletzt bearbeitet von: megi am: 07.03.2008 10:29 |
|
07.03.2008 10:21 | |
Beiträge: 220 Bewertung:
|
Hi Megi, ersetzen klingt gut du wirst in dem Fall das ganze neu projektieren müssen. Vorweg daten aus den DB0-9 kannst du mit dem 170 nicht lesen oder bearbeiten. SIMATIC-Panel können erst auf DB-Adressen >=10 zugreifen. Frag mich nicht nach speziellen Gründen, ich kenne sie nicht, es ist einfach so. Weiterhin kann ein 170er kein TTY an der Schnittstelle, da brauchst du einen Konverter RS232/TTY, hier ist noch der FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28012047 eine direkte Möglichkeit OP393 nach 170 irgendwie auch nur ansatzweise direkt zu migrieren gibt es nicht. :( gruß Aranel |
14.03.2008 09:45 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
hallo,
|
Folgen Sie uns auf