12.07.2016 10:21 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo,
Auf der Siemens Homepage konnte ich leider nichts finden, nur das hier: https://support.industry.siemens.com/cs/document/72341852/support-packages-f%C3%BCr-den-hardware-katalog-im-tia-portal-(hsp)?dti=0&lc=de-WW Das gesuchte ist nicht dabei. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gruß |
12.07.2016 10:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.02.2025 Beiträge: 34740 Bewertung:
|
Dieser Link führt zu einem Erweiterungsmodul und nicht zu einer CPU. |
12.07.2016 10:31 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Achso ja, habs. Danke ich war nur im falschen Verzeichnis. |
Zuletzt bearbeitet von: S7-Starter7 am: 12.07.2016 10:34:39Zuletzt bearbeitet von: S7-Starter7 am: 12.07.2016 10:39:57 |
|
12.07.2016 10:45 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 21.02.2025 Beiträge: 22557 Bewertung:
|
Hallo, dafür must du ein HSP installieren: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/72341852 oder einfach die alte Baugruppe projektieren , die neue ist Ersatzteilkompatibel. Welche TIA Portal Version verwendest du?
Christoph |
12.07.2016 10:49 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Thema kann geschlossen werden. Ich hab an der falschen Stelle gesucht und das Erweiterungsmodul als normale CPU gesehen. So kann man es nicht finden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.07.2016 09:31 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Bei der Suche nach GSD-Dateien helfen auch die Weiterleiter http://www.siemens.com/profibus-gsd und http://www.siemens.com/profinet-gsd. |
Folgen Sie uns auf