Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2008 12:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo DSP2, "Weiss jemand von Euch wie groß die in einem SPS-Zyklus übertragbare max. Datenlänge ist? ... Ich hatte in der Vergangenheit Erfahrungen mit Problemen dass nicht die gesamte Datenmenge innerhalb eines SPS-Umlaufes übertragen wurde. In einer aktuellen Anlagemuss ich innerhalb eines Zykluses Daten von etwa 32Byte Länge zeitgleich von DB´s zu DB´s weiterschieben." das kann ich dir leider nicht genau beantworten, aber deine 32 Byte sollten kein problem darstellen. Bis jetzt war ich allerdings der meinung, daß beim SFC20 alles in einem zyklus geschieht. wenn du ganz sicher gehen willst, daß alles in einem zyklus abläuft, dann schreib doch eine schleife über x datensätze (DBD) und schieb sie von einem DB in den nächsten. Bsp.: L P#0.0 // alles auf 0 LAR1 LAR2 L 0 T #Zaehler Sta1: L #Zaehler L 242 // Anzahl Worte >I SPB weil AUF DB x L DBW [AR1,P#0.0] AUF DB y T DBW [AR2,P#0.0] +AR1 P#2.0 +AR2 P#2.0 L #Zaehler + 2 T #Zaehler SPA Sta1 weil: NOP 0 viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf