28.07.2016 12:22 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (15) |
Hallo mescalar, mit dem Baustein "TIMER_P (FB 5)" z.B. als eigenständiger Schritt an der gewünschten Stellen im SFC können Wartezeiten ebenfalls realisiert werden. Dazu muss der Baustein ggf. in einem CFC-Plan eingebaut sein. Eine weitere Möglichkeit: einen eigenen Bautein programmieren welcher die Funktion "Sleep()" verwendet. Die Wartezeiten könnten z.B. als Input-Parameter der Sleep-Funktion übergeben werden. Der Baustein selbst kann dann wieder in SFC eingebaut werden. Weitere Hilfe dazu findest du auch im SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Kompendium Teil C - Technische Funktionen mit SFC-Typen (V8.1) Generelle Hilfe zur Verwendung von CSF-Bausteinen im SFC findest du unter SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Getting Started – Teil 1 (V8.2 mit APL) Vielleicht hilft dir die Info weiter. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf