01.08.2016 08:33 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 14176 Bewertung: (1774)
|
Hallo kbuehrer Ich vermute hier entweder einen Software oder Hardwarefehler. Um einen Touchtreiberproblem auszuschließen kannst du gerne ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen versuchen mit: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Meist deutet sowas aber auf einen Hardwaredefekt hin, da das Kalibrierungsprogramm ja die Pixel zwischen den Eingaben auf die Kreuzchen überprüft und wenn diese außerhalb eines Toleranzbereichs liegen erkennt das Programm eine Fehlkalibrierung (unplausibler Wert). Dann geht das Ganz von Vorne los. Ist meist der Fall wenn der Touch ungleichmäßig verstellt ist, kann man schön mit der Bildschirmtastatur testen und mal den ganzen Bildschirm durchdrücken, wenn der Touch in einem Bereich stärker "verstellt" ist als in anderen Bereichen dann kann die Kalibrierung nie funktionieren. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
23.08.2016 09:17 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo kbuehrer, du kannst das UPDATE/Rücksetzen SIMATIC ProSave nutzen. Folge dem Link. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/10347815 Mit freundlichen Grüßen rh1990 |
Zuletzt bearbeitet von: rh1990 am: 23.08.2016 09:20:16 |
|
Folgen Sie uns auf