17.02.2015 14:50 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (0) |
entschuldigung, hab vergessen zu erwähnen das es sich um ein reines TIA Projekt handelt, ich hab keine Stand-Alone Starter |
17.02.2015 15:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 22446 Bewertung: (3029) |
Hi, Also ein STARTDRIVE Gerät oder per GSD ? Wenn GSD dann muss da nix getauscht werden ;) Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 17.02.2015 15:43:26Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 18.02.2015 07:18:07Link zur FAQ korrigiert |
|
18.02.2015 08:16 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (0) |
Danke, so hat es funktioniert, man muss nur den Datenbereich der Telegramme anpassen (war bei mir auf einmal falsch) |
Folgen Sie uns auf