02.11.2016 19:43 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo,
Im PDF "Dokumentation" ab Seite 23 ist beschrieben, wie der Dateiname automatisiert werden kann ... Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2016 10:50 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 13982 Bewertung: (1760)
|
Hallo Luap ja ich würde sagen das sollte gehen: Du kannst zum Auswählen den Dateibrowser aus der Toolbox verwenden:
Toolbox für HMI Projekte im maschinennahen Bereich (SIMATIC HMI Panels und SIMATIC WinCC Runtime Advanced) Und dann kannst du ja das PDF Control verwenden und hier eine String Variable als Pfad/Dateiname angeben das du aus dem Dateibrowser aus der Toolbox ermittelt hast. Wenn ich dir damit gut weiterhelfen konnte würde ich mich über eine Bewertung freuen. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf