14.11.2016 07:14 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
Hallo Eleu, Eine PLCSim verhält sich anders als eine echte CPU. z.B. arbeitet sie in jedem Fall mit 4 Akkumulatoren (wie eine S7-400) egal was du da drauf geladen hast. Außerdem gibt es auch einige Funktionen die dadrauf nicht ablauffähig oder nur bedingt ablauffähig sind. Hier ein FAQ dazu: Welche Unterschiede gibt es zwischen S7-PLCSIM und einem "echten" Automatisierungssystem? Auch in der Hilfe zu PLCSim steht einiges dazu. hoffe das hilft dir, Grüße |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf