18.11.2016 22:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32942 Bewertung: (4072)
|
Meine erste Vermutung wäre erst einmal, das du versuchst, mit der LSC V8.0 und der Hardwareeinstellung 0BA8Standard ein Programm auf die neue LOGO! OBA8 FS04 zu übertragen. Wenn dem so ist, musst du als erstes deine Software auf die aktuelle LSC V8.1 updaten. Dies kannst du entweder über das Update Center der LOGO! Software machen (Hilfe > Update Center) oder du lädst dir das Upgrade direkt runter. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.11.2016 05:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32942 Bewertung: (4072)
|
Wünsche ebenfalls ein schönes Wochenende. |
Folgen Sie uns auf