Industry Online Support
Technical Forum
29.04.2008 19:28 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, seit kurzem ist das Gerät ausgelaufen. Was hat es mal gekostet und gibt es noch CF Cards dafür. Wenn ja welche Bestellnummer? Danke Bossanova |
30.04.2008 09:38 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das OP270 ist mittlerweile Typgestrichen, d.h. es ist nicht mehr bestellbar. Mit der Typstreichung sind die Produkte nur noch für Ersatzteilzwecke im Austausch erhältlich. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27873988 Im ST80 sind CF Karten für die SIMATIC Bediengeräte gelistet. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21848848 Das Panel hat glaub ich laut Liste über 2000 Euro gekostet und eine freigebeneCF Karte könnte so um die 100 Euro kosten. Bye |
Folgen Sie uns auf