07.12.2016 11:11 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Hallo Ich wollte zu Testzwecken eine Verbindung von der Logo (CO² Berechnung Sollwerte S7) zur S7-1200 aufbauen und die Analogwerte von Block B047 und Block B048 übertragen. Nur in der S7 kommt nichts an.
Liebe grüße Sebastian DateianhangVerbindung Logo S7.zip (52 Downloads) |
07.12.2016 13:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33574 Bewertung: (4172)
|
Kommt das als Dezimalwert von 700 hin? Dann es ist hexadezimale Darstellung. |
Folgen Sie uns auf