20.12.2016 09:45 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:30:49~(‾▿‾)~ |
|
20.12.2016 10:10 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 3895 Bewertung: (571) |
Hi, Du könntest mal schauen ob Du den ALM updaten kannst aber ich schätze auch, dass die Keys evtl. defekt sind. Das geht schnell, wenn mal eine Überprüfung des USB-Sticks und Reparatur durchgeführt wird...evtl. auch eine Festplattendefragmentierung macht da Lizenzen defekt. Technischer Support ist dann Dein Ansprechpartner: Schau mal da: Wie können defekte Lizenzen oder Autorisierungen wiederhergestellt werden? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/772175 Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf