Industry Online Support
Technical Forum
21.04.2008 22:28 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Letsche, Da hast Du meiner Meinung nach eine interessante Sache aufgedeckt. Laut Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109582 ist das Prozessabbild für die Digitalen 256 DE/DO (128 DE, 128 DO). Warum da in den technischen Daten vom Katalog 148 drin steht, kann ich nicht nachvollziehen. Deine 80DE 80DO funktionieren aber auf jeden fall. Was Du noch beachten solltest ist die Stromaufnahme der Module. (24V und 5V DC) Da Du aber die grösste CPU verwendest, denke ich nicht, dass das ein Problem darstellt. Wenn Du sicher gehen willst, kannst Du das nachrechnen (Stromaufnahme für 24/5V für alle Module zusammenrechnen und kontrollieren ob die CPU bei beiden genau genug zur Verfügung stellt) Hoffe das hilft Dir mal... |
22.04.2008 08:52 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
jap, dankeschön. |
02.05.2008 10:34 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo letsche! Bei deinen 80 Ein- und 80 Ausgängen, realisiert mit dem System S7-200 kommst Du schnell auf einen Meter und mehr SPS. Alternativ sollte man da über den Einsatz einer S7-300 nachdenken oder den Einsatz einer VIPA Steuerung. http://www.vipa.de/de/produkte/system-200v/ Diese Steuerungen haben ein wesentlich besseres "Input/Output Platzverhältnis." Gruß raz |
Folgen Sie uns auf