22.04.2008 11:31 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, hast Du das ActiveX-Element schon mal in einem Skript aufgerufen? Vielleicht funktioniert es da. Beispiel: =============== Dim Obj Set Obj = HMIRuntime.Screens("Bild_1").ScrennItem("Name des ActiveX-Element") obj. <Eigenschaft> oder <Methode> =============== Funktioniert das ActiveX-Element in einem Test-Container für ActiveX-Elemente? Es wäre auch hilfreich, wenn Du einen Screenshotdavon postenwürdest. Um ein ActiveX-Element in WinCC flexible zu verwenden, sollte esnach dem SDK (Software Development Kit)von WinCC flexible programmiert sein. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15247601 Bye |
Folgen Sie uns auf