11.12.2013 15:32 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo Diabolic, vom Prinzip her ist es möglich einen Barcode-Scanner an einem Panel zu betreiben. Dabei muss man folgende Voraussetzung beachten:
Wenn der Hersteller des Scanners einen speziellen Treiber für das Panel (WinCE) anbietet (sehr unwahrscheinlich) kannst du ihn ans laufen bringen, falls nicht wird der Scanner an dem Bediengerät nicht funktionieren. Da du schon einen Treiber auf deinem normalen Windows Rechner installieren musst kann man schon davon ausgehen das der Scanner nicht den richtigen Tastatur Treiber verwenden (siehe oben Voraussetzung). Zu diesem Thema gibt es einen FAQ den ich dir empfehle: Wenn du einen Scanner hast der funktioniert würde die Funktion wie folgt ausschauen. Der Fokus muss auf einem EA-Feld (Quelle wäre eine Steuerungsvariable) in deiner Projektierung stehen, dann scannst du den Code ein und dieser wird direkt in das EA-Feld geschrieben. Damit wird der Wert auch nach unten an die Steuerung gesendet da der Wert direkt in die entsprechende Variable geschrieben wird. MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.03.2017 11:21 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Neue Frage von Anna1977 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Fotoscanner Beratung gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf