06.03.2017 15:52 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 14181 Bewertung: (1774)
|
Hallo Jok3r ich denke du redest von den Controls für ProDIAG. Da ist eine neue Option für TIA Portal V14 und des S71500 Steuerungen ab Firmware 2.0 und WinCC Comfort/Advanced/Professional (Ähnlich zu früherem Proagent/PDiag). Wenn du also ein Panel hast das kein V14 Image im Projekt eingestellt hat oder du sogar noch mit TIA Portal V13 oder älter arbeitest siehst du das nicht. Infos und ein Beispielprojekt gibts unter dem FAQ oder sehr ausführlich auch in der TIA V14 Hilfe: Maschinen- und Anlagendiagnose mit ProDiag Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
07.03.2017 08:23 | |
Beiträge: 70 Bewertung: (0) |
Genau das war das Problem, es war ein älteres Projekt bei den neuen ist es Sichtbar. Gruß |
Folgen Sie uns auf